This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260Q1EVM-PDK:Linux USB 音频驱动程序

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1493290/pcm6260q1evm-pdk-linux-usb-audio-drivers

器件型号:PCM6260Q1EVM-PDK

工具与软件:

是否有适用于 PCM6260Q1/AC-MB 的 Linux (Ubuntu) USB 音频驱动程序? 当我将它插入 Linux 主机上的 USB 端口时、它无法被识别为 USB 音频源。

谢谢!

-彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此驱动程序应支持该功能: https://www.ti.com/tool/download/PCMXXXX-DRIVERS

    如果它不起作用、或者您需要更多帮助、请告诉我。

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个链接似乎指向一个 TI Git 网页。 这是否意味着需要为我的特定 Linux 安装编译这些驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    很抱歉耽误您的时间。 是的、您需要自己包含并编译它们。 你可以从我链接的 git repo 克隆。 在"doc"文件夹中有一个 PDF 文档对其进行了详细说明。

    此致!
    MIR