This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2320EVM:PPC3未连接到 EVM

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2320EVM, TAS2120EVM, TAS2120, TAS2320, TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1493273/tas2320evm-ppc3-not-connecting-to-evm

器件型号:TAS2320EVM

工具与软件:

这适用于 TAS2320EVM 和 TAS2120EVM

我已经安装了 PPC3 v3.2.1和 TAS2x20_v3.0.0 EVM 应用

我可以通过 USB 接口从计算机在两个 EVM 上播放音频。

我已根据 EVM 用户指南针对软件模式(I2C)配置了两个 EVM、并将 SW2设置为外部 ASI。 EVM 显示在 PPC3的首页上已连接、但当我尝试从 PPC3连接时、显示"Connected EVM 对此应用无效。":

要使 PPC3进行连接、我需要做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 TAS2320EVM 上的跳线设置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请移除 J53上的跳线、给 EVM 上电、并连接到 PPC3中的 I2C 主器件。 然后、按"Connect"、粘贴与您使用的 EVM 关联的写入(包括在下面)、然后按"execute"。 然后、更换 J53上的跳线、并再次尝试连接到 PPC3应用程序。  

    TAS2120 EVM:W a0 00 54 41 53 32 32 32 30 2D 45 56 4D 00 52 45 56 2D 41 00 53 2f 4e 2D 30 30 30 30 30
    TAS2320 EVM:W a0 00 54 41 53 32 33 32 30 2D 45 56 4D 00 52 45 56 2D 41 00 53 2f 4e 2D 30 30 30 30 30

    我认为这样可以解决这个问题。

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、解决了这个问题。 我使用 I2C 监听器进行了检查、在设置型号和序列号之前 EEPROM 似乎是完全空白的。

    我必须进入 PPC3中的 TAS2557应用程序以连接 I2C 总线、以便可以发送命令(TAS2x20应用程序立即退出、因此无法以这种方式执行)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    很高兴听到问题已解决。 我也可以看到另一个 PPC3应用程序可以正常运行、但我指的是 PPC3中的 I2C 主器件应用、您应该始终可以打开并连接到该应用程序。 您的 PPC3没有此接口?

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney:

    否、我没有 I2C 主设备应用程序:

    如果我登录、我也看不到任何可用的应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    有意思。 您是否有权访问以下页面? 如果未填充、您可以申请访问权限并查看该页面是否已填充。  https://www.ti.com/secureresources/PUREPATHCONSOLE 

    如果您不关心 I2C 主器件并希望继续使用也能正常工作的应用特定 I2C 记录器、 请告诉我们 、我们是否可以在 评估 TAS2X20时提供更多支持。

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我现在已经安装了 I2C 主设备应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  

    太棒了! 我要将该主题移到"关闭"位置。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特