This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1494014/tpa3255-tpa3255

器件型号:TPA3255

工具与软件:

我们目前正在设计一个监控扬声器、其中每个扬声器都有两个扬声器、即高音和低音。 两个扬声器的阻抗均为8欧姆。 我们想评估 TAC3225在设计中的使用情况。 我们希望参考以下问题:


TPA3255和 PBTL 模式是否支持阻抗为8 Ω 的扬声器? 我们需要使用两个 TPA3255、一个用于驱动高音、另一个用于驱动低音。 前一级使用运算放大器实现电子分频


或者我们使用 TPA3255、使用 BTL 模式、一个通道驱动高音、另一个通道驱动低音、前级使用电子频分实现。

哪种解决方案具有最佳性能? 请提供您的建议。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两种方法都可以正常工作。 PBTL 允许在输出端消耗更多的电流、但负载为8欧姆时、消耗的电流可能不足、这一点很重要。 在 BTL 中使用1也很好。 单芯片方法的优势是尺寸和成本、而双芯片方法更适合散热。

    此致、
    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPA3255是否能够在 PBTL 模式下驱动8 Ω 100W 扬声器? 选择48V 作为电源电压是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PG

    是的、它需要至少40V 的 pvdd、超过45V 的电压应具有足够的裕度、可实现100W 和8 Ω 的功率。

    Tks

    Jesse