This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2574:TAS2574EVM PPC3中没有"characteristic"和"tuning and audio processing"功能。

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2574EVM, TAS2574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1494658/tas2574-there-is-no-characterization-and-tuning-and-audio-processing-functions-in-tas2574evm-ppc3

器件型号:TAS2574

工具与软件:

尊敬的 TI:

我刚拿到了 TAS2574EVM、然后按照说明操作、安装 intall PPC3软件。

我可以正常激活放大器。 但是、 该面板上没有"特性"和"调优和音频处理"功能。

如何启用这两个功能?

谢谢!

亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    TAS2574具有 IV 检测功能、但不是集成式 DSP、因此包括扬声器保护算法在内的调优和音频处理必须在主机处理器上运行。

    您目前是否正在与现场应用工程师合作? 我们可能必须离线跟进您的应用特定详细信息、我可以通过电子邮件联系您。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您的答复。 没有 FAE 与我们合作。

     如果我们想要"包括扬声器保护算法在内的音频处理"功能,我们可以做什么,谢谢。

    如何通过电子邮件与您联系?

    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry:

    我们将通过电子邮件联系以跟进。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师