This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900CEVM-U:整个 EVM 的输入/输出阻抗

Guru**** 2361930 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2900CEVM-U, PCM2900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1485519/pcm2900cevm-u-input-output-impedances-of-the-whole-evm

器件型号:PCM2900CEVM-U
Thread: PCM2900中讨论的其他部件

工具与软件:

您好!

我们有一个  有关 PCM2900CEVM-U 的问题:

整个 EVM (作为音频器件)的输入和输出阻抗是多少? EVM 文档中未提到它们。

是指整个设计(包括 LPF)通过连接到 EVM 板的外部输入/输出器件检测到的阻抗。

谢谢!

Nadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳达夫、您好!

    此信息没有提供、因此我必须在 EVM 上手动测量。

    我明天会回到你身边。

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  
    这里有新消息吗?  

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ohad:

    很抱歉耽误你的时间。 我在 EVM 上进行了测量、并获得了以下结果:

    输入阻抗:24k Ω。 在 R115和 R116的连接器侧测量。

    输出阻抗:197 Ω。 在 R107和 R108的连接器侧测量。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您进行测量。

    我们想知道如何使用原理图中的值进行理论计算来获得这些数字。

    我们还有另一个问题 - EVM 可以驱动的最小负载阻抗是多少(对于测量的输出阻抗)。

     非常感谢、

    Nadav Rozenfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳达夫、您好!

    最小负载为10kOhm。  它是一个仅用于线路输出的驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。 谢谢。

    您能帮助我们想出如何使用原理图中的值来计算理论上的输入/输出阻抗吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳达夫、您好!

    您需要知道器件本身的输入和输出阻抗、而我没有该项。 如果您愿意、我也可以测量它们。

    需要了解输入和输出阻抗? 我或许能够帮助您解决这个问题、而不需要准确的值。

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们需要这些值来了解我们可以连接到 EVM (整个 EVM)的音频设备。

    pcm2900的输入阻抗在数据表中-30k Ω 中提供。 因此只 应测量 PCM 的输出阻抗。

    使用 PCM 的 阻抗和 EVM 原理图中的其他值、您能帮助我们确定整个 EVM 的输入/输出阻抗吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳达夫、您好!

    我之前提供的值可用于整个 EVM。

    我将测量器件引脚上的输出阻抗、并让您知道。

    此致、
    Jeff McPherson