This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:TLV320AIC3109-Q1音频 DSP

Guru**** 2585635 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3109-Q1, TAC5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1494073/tlv320aic3109-q1-tlv320aic3109-q1-audio-dsp

器件型号:TLV320AIC3109-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TAC5212

工具与软件:

您好!  

查找可 通过 USB 轻松连接 TLV320AIC3109-Q1和 TI 软件工具的 MCU  
只是希望在音频线路上实施30频段参数均衡器、对其进行处理并将其发送到放大器  
也适用于任何其他紧凑且易于集成的替代方案   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能也希望将您的 MCU 问题发布到处理器论坛、因为音频团队不会处理外部 DSP。 AIC3109有两个可编程双二阶滤波器以及一个可配置的高通和抽取滤波器。 您可以在 AIC310x GUI 中编辑滤波器、或在数据表中的"7.3.4.1用于回放的数字音频处理"节中阅读有关这些滤波器的更多信息。  

    我们还有其他编解码器、它们具有更多的可编程双二阶、但通常每个通道会受到限制。 例如、TAC5212具有多达12个数字双二阶滤波器、但限制为每通道3个-器件中有4个通道。  

    如果您在编解码器方面需要帮助、请告诉我、但我认为您应该联系 MCU E2E 论坛、以便在该论坛上获得建议。

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的帮助、我们将联系 MCU E2E 论坛  

    此致、  
    Adithya