This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:通过空气接触放电、扬声器不会发出声音

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1493995/tas2563-the-speaker-will-be-no-sound-by-air-contact-discharge

器件型号:TAS2563
Thread 中讨论的其他零件: Strike

工具与软件:

您好!

  使用 TAS2563智能放大器的产品中会遇到 ESD 问题。 扬声器将不会发出空气接触放电8kv 的声音。 然后、 扬声器声音可以通过再次启用智能放大器来发出声音。 我们还收集这两种工作状态的寄存器。 下面是一些寄存器数据。 您还可以查看附加文件中的完整寄存器数据。 根据寄存器的变化、放大器能够以简单快捷的方式恢复并正常工作吗? 请给我们一些帮助和支持。 谢谢!

20: 00 11 00 00 00 00 00 00 00 4c 34 a0 82 8c 80 A8    
20: 00 11 00 00 00 00 00 00 00 4c 34 a0 81 8c 80 A8    
20: 00 11 00 00 00 00 00 00 00 4c 34 b0 81 8c 40 A8   ..... L4??@?
20: 00 11 00 00 00 00 00 00 00 4c 34 a0 81 8c 80 A7    
20: 00 11 00 00 00 00 00 00 00 4c 34 a0 81 8c c0 A8   ???????????????
20: 00 11 00 00 00 00 00 00 00 4c 34 b0 81 8c 80 A8    
20:00 00 80 00 02 00 11 a0 00 5c 34 b0 82 b4 80 a0   ..?????????????
20:00 00 80 00 02 00 11 a0 00 5c 34 b0 82 b4 80 a0   ..?????????????
20:00 00 80 00 02 00 11 a0 00 5c 34 b0 82 b4 80 a0   ..?????????????

e2e.ti.com/.../8156.tas2563.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    寄存器0x24似乎显示锁存了过流错误、ESD 冲击可能会触发该保护。 如果这是唯一的错误、您可以通过在寄存器0x04上启用 OCE_RETRY 位进行测试、这将使器件在发生过流事件后尝试重新启用。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

     如前所述、我们启用寄存器0x04中的 OCE_RETRY 位、扬声器可以在发生由 ESD 冲击导致的过流事件后再次发出声音。

    感谢您的支持。

    此致、

    Anthony Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

      在哪里可以更改寄存器0x04上的 OCE_RETRY 位? 我想知道如何启用 OCE_RETRY? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我认为您的定制电路板中已在使用 TAS2563、对吗? 在这种情况下、您可以修改用于配置器件的 regbin 文件、以将此更改包含在寄存器0x04中。 系统中的驱动程序使用哪些文件来配置 TAS2563?

    如果您使用 EVM、则可以在"Device Control"面板中更改此选择:

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

      我可以在 PPC3工具中看到它。 感谢您的支持!

    此致、

    Anthony Sun