This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:在放大器的输出上添加直流失调电压

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1495163/tpa3255-add-dc-offset-on-output-of-amplifier

器件型号:TPA3255

工具与软件:

您好!

我们已使用 TPA3255成功开发了电池供电型放大器 PCBA、并正使用它来驱动频率为200Hz-3kHz (负载阻抗在1Ω PCBA 频率范围内显著变化-80Ω)的磁致伸缩传动器。  我们的客户对 驱动一个不同的 传动器很感兴趣、并且发现提供一个直流失调电流可以使磁致伸缩材料对齐、并且在驱动这个新传动器时可提供更好的输出特性与来自放大器的交流驱动信号。  我们的客户对输入线圈的10VDC 输出感兴趣、该线圈具有大约1Ω 电阻(10A、100W)。  他对根据频率改变直流电流感兴趣、以便直流电压可以在4V 至8V 之间变化、并具有最高10VDC 的所需能力。  我的理解是 TPA3255不能在输出端提供直流失调电压。  对于在 TPA3255电路的输出端有意添加直流失调电压的方法、您有什么建议吗?

我们可以 利用 可变直流电源在输出端使用1:1变压器。  我的担心是、这个相对较高的直流电流可能会导致变压器饱和、因此我们无法在变压器两端充分传输 TPA3255的输出(我们可能使用非常大的变压器、但这并不理想)。  我们目前正在使用1个 TPA3255、但客户端有兴趣并行实现两个 TPA3255 (我认为这已经在论坛上讨论过、它可以连接两个 IC 的输出、但仅在输出 LC 滤波器之后)、然后添加这个直流偏移功能。  我们可能需要考虑使用 A/B 类放大器解决方案、如果是、TI 是否有任何具有类似直流性能(700W 至1000W 总输出、100kHz 至3kHz 频率、我们将为 TPA3255提供54V)的解决方案。

有兴趣了解您可能需要与 TPA3255 IC 一起实现直流输出的任何想法、或者您对其他能够放大直流和100-3kHz 交流信号、具有所需输出功率能力的放大器解决方案有任何建议。

感谢您的帮助!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trevor

    由于 tpa3255具有直流保护功能、因此当输出具有直流电压时将触发故障。

    您的想法非常有趣、但正如我所知、很难使用音频放大器来输出直流电压。  

    我现在没有任何好主意。

    Tks

    Jesse