This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:负载突降后音频无法正常工作(40V/300ms)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1494755/tas6424e-q1-audio-not-working-after-load-dump-40v-300ms

器件型号:TAS6424E-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队:

在 KL30电池负载突降(40V/300ms)期间、客户在其汽车音响主机应用中丢失音频信号。

 电池电压恢复到16V 后、音频仍然不工作。

 

TAS6424E-Q1是否会在过压条件自动后自动恢复?

在数据表中、我没有找到可将器件置于任意安全模式的"锁存"功能... 请帮助了解这种情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr

     过压通常可以自动恢复。 可能是触发了其他东西。

     请检查0x0F 至0x13的寄存器、以查看已向您报告的所有故障以及通道状态。