This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:在播放期间进行 Re 初始化后音频输出丢失(EVM 和放大器上存在同样的问题;定制 PCB)

Guru**** 2587805 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1492639/tas3251-audio-output-lost-after-re-initialization-during-playback-same-issue-on-evm-custom-pcb

器件型号:TAS3251

工具与软件:

尊敬的 TI 团队和专家:

我会遇到与相关的问题  TAS3251  并且两个上会发生相同的行为  TAS3251 EVM  和我的  定制 PCB . 以下是详细场景:

  1. 初始设置和正常播放:

    • 我在中配置了 EQ  PPC3  并通过 MCU 成功初始化 TAS3251 (使用 PPC3生成的脚本)。

    • 在此阶段、音频回放运行良好。

  2. 播放过程中 Re 初始化时出现问题:

    • 当音频正常播放时、我会尝试  开关 EQ 效果  重新运行初始化脚本(从 PPC3导出)来完成。

    • 在重新初始化之后、  音频输出停止 、并且不会产生声音。

  3. 故障排除尝试次数:

    • PPC3生成的脚本包括  关断和重新启用序列  此功能在理论上应允许无缝重新初始化。

    • 我也尝试了执行  AMP RESET  在重新初始化之前(如文档中所建议的那样)、但该问题未能解决。

问题:

  • 以前是否有人遇到过此问题?

  • 有没有  特定序列或寄存器设置  需要在播放期间安全地重新初始化 TAS3251?

  • 这是否与时序、寄存器冲突或 PPC3脚本生成有关?

非常感谢您提供任何见解或建议!

此致、
Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、您好!

    您能否确认 PWM 输出是否仍在切换或 FAULT 引脚是否为低电平?

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    感谢您的答复。

    我确认故障信号处于 高电平(LED 关闭)、并且 PWM 输出仍在切换(如果我的测量正确、我在 EVM 上测量了 OUTA+)。

    我找到了解决此问题的权变措施:切换 EQ 时、如果我从 #write coefficients of various components 导出脚本中的部分开始编写、播放正常工作、尽管存在轻微的噼啪噪声。
    此致、
    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、您好!

    感谢您的耐心。  明天结束时,拉姆西将回到你身边。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的问题似乎已经解决。

    轻微的爆裂声是不可用的、因为 Eq 突然改变增益、输出端的快速变化会导致爆裂声。

    Tks

    Jesse