This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:PCM3168-AC-MB EVM

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1496820/pcm3168a-pcm3168-ac-mb-evm

器件型号:PCM3168A
主题中讨论的其他器件:PCM3168

工具与软件:

您好!  

我已收到带有 AC-MB 修订版1板的 PCM3168编解码器 EVM。

AC-MB 使用  PurePath 控制台、但 PCM3168未在支持的器件列表中列出。

您能否提供有关将 PCM3168与 AC-MB 和  PurePath 控制台结合使用的用户指南。

此致、

Arvind Khalate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvind:

    我附上了一个 PowerPoint、介绍了有关使用 EVM 的一些说明。

    此器件没有 PPC3插件。 而是使用 I2C 主器件向器件提供 I2C 命令。

    e2e.ti.com/.../PCM3168A-EVM-E1-Quick-Start.pptx

    如果您有任何问题、请告诉我、
    Jeff McPherson