This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2320:此部件是否使用数字至 PWM 调制器?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1495972/tas2320-does-this-part-use-a-digital-to-pwm-modulator

器件型号:TAS2320
Thread 中讨论的其他器件:TAS5805

工具与软件:

您好!

正如标题所示:此部件是否使用数字至 PWM 调制器?

我阅读了产品说明书、但找不到所使用的调制器的任何说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rino:

    此部件使用 DAC 接收数字音频输入并将其转换为模拟 信号、最后提供基于 PWM 的 D 类输出。

    此致、

    Nayeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我看到了。 请问您不介意这个问题、TAS5808和 TAS5825是否是 TI 推出的采用数字到 PWM 转换的最新芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rino:

    TAS5805和 TAS5825是不同类别的器件。 它们是立体声和20+瓦安、而 TAS2320是单声道放大器。 不过、它们都是数字输入放大器。 请告诉我们您的要求,我们可以为您推荐最佳解决方案。