This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:IN_REF (引脚8)短接至 GND

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6304-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1496360/tpa6304-q1-in_ref-pin-8-short-to-gnd

器件型号:TPA6304-Q1

  TPA6304-Q1的引脚8 (IN_REF)接地短路时对芯片电平的预期影响是什么。 在该引脚中、有一个来自 DSP 的 RTN (返回)信号。  
或者什么会导致 IN_REF 到 DVSS 上出现泄漏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、欧文

    IN_REF 也将设置偏置电压、与所有输入引脚相同。 如果直接短接至 GND、则器件根本无法开始工作。 并且电流将直接从内部偏置电源流向 GND。