This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:IIR 滤波器计算并转换为寄存器值

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1496335/tlv320adc6140-iir-filter-calculation-and-converting-into-register-values

器件型号:TLV320ADC6140

工具与软件:

我想在 TLV320ADC6140中使用 HPF 1.st 阶滤波器。 我需要有一个0.1Hz 的低频截止频率、采样频率为8kHz。

然而、数据表第33页的公式1中给出的公式我很难转换为表17同一页中所需的寄存器值。

我有一个 EVM-KIT、它可以将这些值"转换"成寄存器值、但无法输入我的特定截止频率0.1Hz。

有人可以帮助您更好地了解 IIR 滤波器计算以及如何将这些数字转换为寄存器值吗?

此致

Jørgen Olsen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发现点击滑块后、可以使用向左箭头将频率设置为所需的值、然后使用"转储寄存器"获得相应值。