This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:播放‘"150-200.wav"剪辑时出现异常声音

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1495287/tas2563-an-abnormal-sound-appear-when-playing-the-clip-150-200-wav

器件型号:TAS2563

工具与软件:

您好!

  音频片段振幅为0dB、频率范围为150~200Hz。 播放时、扬声器将显示"Balabala"声音。 如果增益从-6dB 变为-8dB、声音将消失。 我还检查声学

更高的系统性能。 看起来还不错。 我很好奇这个问题的原因是什么。 放大器的电源为3V3、电路已用于外部发布的产品、或者问题出在 ppc3文件中?

您能给我一些支持吗?  附带的文件是音频片段、录音。 ppc3文件将通过电子邮件发送给您。 无法在此处上传。 请帮助我们检查。 非常感谢!

e2e.ti.com/.../150_2D00_200.wav   e2e.ti.com/.../150_2D00_200_2D00_recording.wav   

此致、

Anthony Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我听到过类似的噼啪声、然后与较低频率下的导频音打开/关闭有关、请分享您的 PPC3文件、以便我们进行一些编辑并发回给您进行测试。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

      附加的文件是 ppc3文件。 如果您对 ppc3文件进行了一些更改、最好告诉我们您已更改的内容。 谢谢!

       e2e.ti.com/.../TAS2563_5F00_20241014.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    请使用随附的文件进行测试。 我将更改导频音启用/禁用序列的一些时序设置。

    e2e.ti.com/.../TAS2563_5F00_040225.ppc3

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师