This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1774:如果是从模式

Guru**** 2643575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1497137/pcm1774-in-case-of-slave-mode

器件型号:PCM1774

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户问、如果我的客户使用 PCM1774作为从模式、应该需要 SCKI 信号。

您可以查看一下吗?

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase:  

    数据表没有明确提及  此部件使用3线 I2S、此外、     用户指南中的图5-1 (从模式配置)和图 A-7 (从模式操作) 表明   接收 SCLK 的设备与从模式下的 bck 和 LRCLK 一起从源接收 SCLK。 DAC 内的某些模块(例如 以更高速度运行的 Δ-Σ 调制器和内插滤波器)需要 SCLK。 您可以在中了解更多相关信息  系统时钟输入 部分。

    此致、

    Arash