This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:实时负载诊断参数配置

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1496904/tas6584-q1-real-time-load-diagnostic-parameters-configuration

器件型号:TAS6584-Q1

工具与软件:

您好、支持团队!

我叫 Michał Kobuszewski、我从事音频相关软件。

我们面临着实现多种功能安全机制的任务、这些机制将利用实时负载诊断的 TAS6584功能。

我们需要能够实时检测电源短路和接地短路以及负载短路和负载开路情况。

我从 TAS6584数据表(SLOSE31、初始日期为 Nov'21)中了解到、RTLDG 功能非常好地涵盖负载开路和短路条件、但数据表提到的一些参数需要进行适当配置。

如果我正确理解–在导频音频率下、扬声器的行为大多是电阻性的、因此我们主要感兴趣的是对 某些预期上下扬声器直流电阻值的诊断阈值进行编程。

对于需要对哪些寄存器进行编程以使该功能正常工作以及如何计算需要设置的值、是否有一些指导原则?

是否有更新版的 TAS6584-Q1数据表可用来阐明 RTLDG 参数配置?

 

期待您的回复、

此致、

Michał Kobuszewski.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michal

     我们提供了 RTLDG 函数用户指南。 请发送电子邮件至 shadow-he@ti.com、 我将在下星期一为您提供。 谢谢。