This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5112:MCLK 不适用于自动设置

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1495894/tac5112-mclk-not-applicable-to-auto-setting

器件型号:TAC5112

工具与软件:

嗨、团队:

我要将22.5792MHz 设置为 MCLK 和 FS 为44.1k。
我认为这与下一页中的自定义模式相对应、但我无法弄清楚在这种情况下如何设置寄存器设置。

https://www.ti.com/lit/an/slaaeg6a/slaaeg6a.pdf


有没有对这些内容进行总结的文档?
或者在这种情况下、您能告诉我寄存器设置吗?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    只是为了确保您是否尝试在控制器模式下使用器件、在该模式下、您仅使用 MCLK 作为您的输入时钟、并输出 BCLK 和 WCLK? 我可以帮助您生成一个脚本来执行该操作。 我正在处理该文档、很遗憾它尚未发布。 它有望在几个月内完成。 此问题是否与您在论坛上提出的另一个问题有关? 我正在开发一种在控制器模式下使用此 MCLK 的解决方案、但在确保分频器按我需要的方式工作时遇到了一些小问题。 这一问题应在未来几天内得到解决。 如果这是您需要的配置、请告诉我。

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mir、

    非常重要。
    我计划在控制器模式下仅输入 CCLK。
    并且评估与我发布的其他主题帖相同。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、听起来不错。 我现在将关闭该主题、并使另一个保持打开状态。 我需要花几天时间来弄清楚如何通过 I2C 将分频器设置为我们在这里想要的方式、并等待设计团队的响应。

    此致!
    MIR