This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:PBTL 配置中的建议增益设置和并联扬声器

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221, PCM5102A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1496632/tpa3221-recommended-gain-settings-and-parallel-speakers-in-pbtl-config

器件型号:TPA3221
Thread 中讨论的其他器件: PCM5102A

工具与软件:

大家好、团队成员:

我计划使用 TPA3221来驱动两个采用 PBTL 配置的4欧姆100W 扬声器、如果我并联它、那将使有效 RL 变为2欧姆、并且10% Rb+N 时的总输出功率 THD 是208W? 这有道理吗?

此外、 我将 PCM5102A 用作 DAC、对于单端2.1Vrms 输入、 可最大限度地提高放大器输出功率的最佳增益设置是多少? 在 相应增益设置的 Vrms 值9.3.2中、我感到有点困惑。 这是否意味着我要为特定的 Vrms 输入选择匹配增益设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weiwei:

    是的、驱动两个并联的4欧姆负载大致相当于驱动一个2欧姆负载。  

    数据表的第9.3.2节介绍了不同的增益设置。 应设置器件增益、使增益是提供所需输出功率的最低值。 如果您的 TPA3221输入是单端2.1Vrms 信号、并且您的目标是为2 Ω 负载提供208W 功率、则需要使用24dB 或18dB 设置、具体取决于确切的输入电平和可接受的功率级别。 理想情况下、可在 EVM 或定制电路板上对此进行测试、并通过修改以获得所需增益。

    此致、

    Ramsey