This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5634:TAS5634还是 TAS5624A 直流耦合?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5624A, TAS5634, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1495518/tas5634-is-tas5634-or-tas5624a-dc-coupled

器件型号:TAS5634
主题中讨论的其他器件:TAS5624A、、 TPA3255

工具与软件:

我们应该使用 D 类音频放大器来驱动精密音圈电机、TAS5634或 TAS5624A (或所有具有 PWM 输入的 TI D 类放大器)是直流耦合的吗?

在这种情况下、它是否可用于驱动0.75 Ω、1.5 Ω 电阻的音圈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一般而言、我建议查看 DRV2510、因为该器件专为音圈等电感负载而设计。  

    您特别需要 PWM 输入器件吗? 我认为我们没有  使用这些器件进行过任何音圈测试。 从理论上讲、如果设计得当、可以做到这一点。 由于这些器件为 PWM 输入、因此不会滤除直流输入分量。  TPA3255已用于这种类型的应用、我们提供了一份应用手册、该应用手册介绍了如何设计这些类型的系统(链接)。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、DRV2510的电压和电流对于驱动音圈或振荡器来说有点低。

    我们将尝试 TPA3255。

    BTW、TAS5634或 TAS5624A 是否被阻止? 我找不到有关此主题的任何文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然没问题。  

    不会对这些器件进行直流阻断。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特