This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104 -单端线路输出

Guru**** 2526720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1497552/tlv320aic3104-tlv320aic3104---single-ended-line-output

器件型号:TLV320AIC3104

工具/软件:

我将用 TLV320AIC3104替换 NRND 音频编解码器。  

在我的应用中、旧的音频编解码器具有用于左右音频的单端线路输出、并馈送到另一块板上的 D 类放大器中。

 TLV320AIC3104具有差分线路输出、我想确认在将音频发送到另一板上的现有 D 类放大器之前、需要一个差分转单端接收器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为该器件应该能够输出单端输出和差分输出。 不过、差分输出本质上是两个具有反相的单端输出、因此两个输出之间的差值可以是一个输出和共模之间差值的两倍、即单端输出。 如果您需要基准电压、可以尝试 AIC3104在输出驱动器上提供的伪差分模式、这样就会在输出放大器的另一条桥臂上输出共模。 我认为差分和单端之间的转换可能不是必需的、具体取决于放大器的输入电压。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Mir