This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5212EVM-K:TAD5212EVM-K

Guru**** 2482175 points
Other Parts Discussed in Thread: TAD5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1495245/tad5212evm-k-tad5212evm-k

部件号:TAD5212EVM-K
主题:TAD5212中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队

我在安装 PPC3时遇到此问题。 原因可能是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  您是否已 成功安装 PPC3本身、此错误是由于安装造成的、还是来自运行 器件(TAD5212) PPC3 GUI?

    您可以尝试卸载并重新安装,如果您仍然有问题发送更多的信息  ,如"报告"的错误,窗口类型 等

    对于将来的安装、您可以参考以下链接来手动安装设备应用程序:

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1390575/faq-purepathconsole-how-to-install-purepath-console-3-device-apps-manually?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=purepath%2525252520console%2525252520installation#

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 Win10上安装了此文件

    安装后、打开 PPC3将导致此错误。

    我的请求被拒绝了,你能帮我传递它?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaojie:

    我找到了您的请求、由于未指定终端设备、因此被拒绝。 请重试。

    对于 PPC3、请尝试卸载并重新安装该程序。 另请注意、如果在 PC 上的多个用户之间打开了 PPC3、有时可能会出现问题。 如果您遇到相同的错误、请 告知我们安装过程中发生的位置。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我可以在哪里提交新申请?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该能够首先提交原始文件并添加终端设备。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只能访问此界面、找不到要申请的位置、您能给我一个链接吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我看看我能为你找到什么。 我会尽快让你知道。

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 将您的信息提供给了 我的一位同事、她将授予您访问权限。

    此致、

    Arash