This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:在4 Ω 下、单声道 PBTL 配置下的最大输出功率

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1495752/tpa3116d2-maximum-output-power-in-mono-pbtl-configuration-at-4

器件型号:TPA3116D2

工具/软件:

您好:

我想知道在4 Ω 下、采用单声道 PBTL 配置的 TPA3116D2 IC 的最大输出功率是多少?

在数据表中、这一部分对我来说会有点困惑。 开头(3描述部分)会说:‘TPA31xxD2系列是立体声高效数字放大器功率级、用于驱动单声道中高达100W / 2 Ω 的扬声器。

我在另一个 经销商的@上看到了一个描述、其中说(与数据表类似):100W Ω 21V、@Ω、60W Ω 24V、4 @、30W 15V、2 Ω。

我感到困惑的是、数据表中还说:在21V 时、为4 ×BTL 负载提供2 Ω 50W 功率(TPA3116D2)。  到目前为止、我的理解是、在单声道模式下、输出功率相加、因此 TPA3116D2 IC 可以支持100W @ 21V、4 Ω。  

那么、我想问的是、 在单声道 PBTL 配置下、TPA3116D2 IC 在4 Ω 和何种电压(24V 或21V)下的最大功率输出是多少?

提前感谢您的帮助!

巴拿巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barnabas

    请参阅下图、了解 PBTL 模式下3 Ω 负载的情况。

    如果考虑10% THD、24V 4om 可能 接近100W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse Ji、

    感谢您的回答。

    我还想帮助阐明4欧姆(thd 为1%)的最大输出电压。

    如果我 正确理解图26和数据表、在单声道模式下、IC 在24V、4 Ω(1% THD)下输出的功率会略超过60W?


    另一方面、立体声(BTL 模式)描述也会让我感到困惑:

    前面说明(特性1):在21V 条件下、4 ×BTL 负载为2 Ω 50W。但是、我在图14中看到、在21V 条件下、功率接近50W。 该图是否显示了每个信道的输出、而不是最大总输出功率(因此应乘以2)?  


    如果我理解正确、图14所示为每通道(不是总计)、那么 IC 在 PBTL (单声道)模式下输出略超过1x60W 、在4欧姆、24V 的 btl (立体声)模式下输出的最大60W (~2x30)是否可能? (因此、与使用4欧姆扬声器的立体声模式相比、单声道模式下的最大输出功率几乎没有增加零?)

    如果图14显示的是最大功率、则数据表开头的描述是否错误? 因此、正确的数据是:在21V 时向4 Ω BTL 负载提供2x25W 功率

    提前感谢您的回答!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    大约为图14、21V、4 Ω 得到接近50W 的功率。 这可能是器件差异、它应该能够为 tpa3116D2提供2x50w。

    但对于 PBTL、理论上、根据图14、它应该得到1x100w。 但 PBTL 通常很少获得2倍的功率、因为很难获得理论值。

    那么我们可以参考图16。 它使用3 Ω 负载、24V pvdd、pw 为1%时约为85W。

    因此、基本上、4 Ω 负载、PBTL 输出功率应在24V 功率下高于80-85W。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    因此、在图14上、该图是否显示了 tpa3116d2的一个通道的最大输出功率? (图的描述对我来说并不清楚。

    提前感谢!

    巴拿巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barnabas

    是的、它显示1通道的最大输出。

    Tks

    Jesse