This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:TAS5828M 的初始化代码

Guru**** 2358920 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5822M, TAS5828M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1496199/tas5828m-initialization-code-of-tas5828m

器件型号:TAS5828M
主题中讨论的其他器件:TAS5822M

工具/软件:

 你好  

     在哪里可以下载 TAS5828M 的初始化代码、也可以发送给此处、我需要 TAS5822M 立体声(BTL)的初始化代码文件。

             

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kcheng:

    您是否能够下载我们的 PPC3软件和适用于 PPC3的 TAS5822器件应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

      抱歉、这里没有给出明确的描述、我的意思是我需要 Tas5828m 的立体声初始化代码文件、我只有 TAS5828M 的初始化代码文件(PBTL)、我不知道从哪里下载此问题、我需要的文件类型与附件类似、谢谢!e2e.ti.com/.../tas5828m-pbtl.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keching:

    您可以使用 PPC3中的终端系统集成选项生成这些文件。 文件将根据启用的 DSP 功能以及使用的处理流程而变化。 您是否有访问 PPC3的权限? 如果没有、您正在使用什么工艺流程?

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

       

    你好

    我已经下载了 PPC3并可以使用 PPC3、但我不知道如何生成 TAS5828M 的初始化代码、您能告诉我如何生成 TAS5828的初始化代理吗、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Han

    此附件是粗略的 cfg 文件生成指南。

    您可以参考。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/2630.How-to-generate-config-script-from-ppc3.pdf