This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:和 TAS5802许可证

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1497952/tas5825m-and-tas5802-license

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件: TAS5802

工具/软件:

尊敬的专家:

接着介绍了 TAS5825M 和 TAS5802 驱动程序线程 TAS5825M:驱动程序、客户 对于许可证还有一些其他问题。

 

他们计划将其集成到他们的 Linux 内核中、并最终将对其开放源代码。 我们担心当前的许可证(例如 tasdevice-core.c)由于法律问题而不允许这样做。

 

TI 提供的 tas5825m 驱动程序具有 GPLv2许可证。 请您告知我们通常如何处理此案例? 我们是否可以像以前一样修改许可证或用 GPLv2许可证替换它?

 

以下是我们之前为 TAS5825m 获得的 GPLv2许可证:

/*

 * TAS5825M 音频放大器的驱动程序

 *

 *作者:安迪·刘<andy-liu@ti.com

 *

 *本程序是免费软件;您可以重新分发和/或

 *根据 GNU 通用公共许可证的条款对其进行修改

 *自由软件基金会发布的第2版。

 *

 *本计划的分发是希望它将是有用的,但

 *没有任何保证;甚至没有暗示的保证

 *适销性或特定用途的适用性。  参见 GNU

 *通用公共许可证了解更多详情。

 */

谢谢、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好

    我将申请许可证,大约一周,许可证将更改为 GPLv2