This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3107:TLV320AIC3107

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1497599/tlv320aic3107-tlv320aic3107

器件型号:TLV320AIC3107

工具/软件:

高通滤波器的频率是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的编解码器专家将在周二之前停止工作。 请耐心等待、因为回复会延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    讨论的是输入高通滤波器吗? 其由以下公式得出:

    Fc = 1/(2*π*Req* Cc)
    Cc = 1/(2*π*Req*FC)

    对于高保真音频录制应用、需要 尽可能降低高通滤波器的截止频率。 对于单端输入模式、  可使用以下公式计算等效输入电阻 REQ:

    REQ = RIN*(1 + 2g)/(1+g)

    变量  g 是以线性方式计算的模拟 PGA 增益:

    G = 10000 * 2 Floor (G/6)/Rin

    其中  G 是已编程的模拟 PGA 增益(以 dB 为单位)、 Rin 是已编程输入电阻器的值
    和假设  Rin = RCM

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    音频要求详情如下所示-

    信号名称:音频信号

    信号类型:模拟立体声

    频率:300Hz 至3.5 KHz

    信号电压:0.4至5Vrms 、10K Ω

    输入阻抗:10kΩ Ω

    频道数: 2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该器件的最小输入阻抗为20k Ω。 这是可以接受的吗?

    谢谢您、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可接受。