This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:TPA3128D2的 SYNC 用途和功能

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3129D2, TPA3126D2, TPA3128D2, TPA3118D2, TPA3156D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1495591/tpa3128d2-sync-usage-and-function-of-tpa3128d2

器件型号:TPA3128D2
主题中讨论的其他器件: TPA3118D2TPA3156D2、TPA3129D2 、TPA3126D2

工具/软件:

您好:

我找不到有关主模式和从模式下同步功能的足够信息。

我找到的大多数关于 TPA3118D2的信息都不知道它们是否与 TPA3128D2相关。

我有以下问题:

1.对于 TPA3118D2、SYNC OUT/IN 的频率是否也是100kHz +- 10%?

2.主/从:所有 PWM 频率都是根据信号 AM0到 AM2的设置从这个100 kHz 得出的?

3.如果主器件处于关机模式,同步的状态是什么? 高、低、高阻态或其他?
  此外、主器件是否由于故障而关闭?

4、如果是从器件,如果 SYNC 是高、低、高阻态或处于关断状态的主器件的其他同步状态,反应是什么?
  关于 TPA3118D2、有不同的建议:
  答:同步时无信号或恒定信号:内部看门狗已激活并停止从器件 PWM? 与关断相同?
  b.:或者以接近100kHz 的内部频率运行的从器件逻辑?

5.一个主人可以驱动多少个奴隶?
  在我的设置中、应该有1个主器件和3个从器件。

6.数据表中的同步主站和从站之间的耦合网络是主站输出还是中的每个从站的耦合网络?

7. 你有什么想法,如何创建一个电路,保持奴隶运行,即使主人失败?

8.同样的行为是否对 TPA3126D2、TPA3129D2和 TPA3156D2有效?

此致

Gregor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregor

    我将在内部确认并在明天之前答复你。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregor

    很抱歉回复您晚了。

    1.是的。

    2.是的。

    如果处于 SHUTDOWN 模式、则 osc 应在内部停止。

    4.it 应该是

    5.1具有3个从器件的主器件可以使用、因为客户具有此类似的应用。

    6.你的意思是什么,你能在阴道中找到答案吗? Tks。

    7.no、我们没有这种应用。 很抱歉让人困惑。

    8.是的,他们应该有类似的行为。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    感谢您的回答。

    我还有一些其他问题和信息:

    到项目3:如果主器件处于关断状态、则主器件模式下的 SYNC 输出的质量是多少:高电平、低电平或高阻态?

    在项目6中:我是指象数据表 TPA3128D2的图36中所述的那样、将同步主器件输出和同步从器件耦合的 r/c 电路

    主器件输出或每个从器件输入是否需要这种功能?

    此致

    Gregor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregor

    i3:

    我需要为此验证应用 EVM、因为 DS 中似乎没有说明。

    应用 EVM 需要一些时间、我将在下周回复您。

    I6:

    我知道这不是必须的。 但这样做应该有助于滤除一些噪声、从而使 SYNC 时钟干净。

    Tks

    Jesse