This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA0211:旁路 TPA0211的电压

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1497762/tpa0211-bypass-vltage-of-tpa0211

器件型号:TPA0211

工具/软件:

存在旁路引脚(引脚4)、但在数据表中找不到它的任何电气特性。
根据方框图、VDD 似乎使用电阻器在内部进行分压。

我想知道旁路引脚电压的规格值(额定电压)。

此致;

Kohei Nagaoka.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nagaoka-San、

    旁路引脚只能连接到去耦电容器。 该引脚的电压~VDD /2、但不应用于为任何外部电路供电。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、伊凡·桑

    感谢您的支持。

    下面很详细说明。

    此致;

    Kohei Nagaoka.