This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5212:用于查找电压电平

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1499168/tac5212-to-find-the-voltage-level

部件号:TAC5212

工具/软件:

您好、   

如何找到相对于 ASI Dout 的电压电平?  

目前我正在尝试这个公式  

输出电压=(ASI OUT /2^16)* 2Vrms  

2^16是字长

这是否正确   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Monica、

    ASI OUT 是二进制补码、因此需要首先转换该值以计算符号差异。 完成该操作后、您的理解是正确的、该值与最小值或最大值成正比、比例为2Vrms (假设采用差分输入)。

    如果 MSB 为0:电压=(ASI 输出/(2^15)-1)

    如果 MSB 为1:电压=-(ASI 输出/(2^15))

    此致、
    Jeff McPherson