This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5242:用户指南和评估板数据表之间的差异

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1496585/tad5242-difference-between-user-s-guide-and-datasheet-of-evaluation-board

器件型号:TAD5242

工具/软件:

您好的团队、

用户指南与评估板的数据表之间存在差异、您能告诉我哪一个是正确的吗?

- EVM 说通过将 MD3引脚设置为高电平或低电平可以打开或关闭输出快速充电功能、但数据表显示它连接到 GND。

-评估板显示 MD2=high、MD1=high -> AVDD=3.3V、wl=16、线性相位滤波器、但数据表显示 MD2=high、MD1=high -> AVDD=3.3V、wl=32、低延时滤波器。

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamashita-San、

    我已经将此工单转发给了我们的一名工程师、他与数据表编写人员合作、旨在帮助澄清两者之间的差异。

    谢谢您、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我可以得到答复吗?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamashita-San、

    您可以参阅 MD3连接的数据表。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi-san:

    感谢您的答复。
    因此、您说没有输出快速充电功能?
    另外、请同时回答这一问题。

    Unknown 说:
    -评估板显示 MD2=high、MD1=high -> AVDD=3.3V、wl=16、线性相位滤波器、但数据表显示 MD2=high、MD1=high -> AVDD=3.3V、wl=32、低延迟滤波器。[/报价]

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamashita-San、

    [报价 userid="497502" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1496585/tad5242-difference-between-user-s-guide-and-datasheet-of-evaluation-board/5756510 #5756510"]
    -评估板显示 MD2=high、MD1=high -> AVDD=3.3V、wl=16、线性相位滤波器、但数据表显示 MD2=high、MD1=high -> AVDD=3.3V、wl=32、低延时滤波器。

    [/报价]

    您也可以参阅这些连接的数据表。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan