This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1809:一些问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1496645/pcm1809-some-questions

器件型号:PCM1809

工具/软件:

您好的团队、

我有几个问题。

  1. 在图7-1中、具有极性和不具有极性的电容器分别写入。
    我是否应该在所谓极化位置使用极化电容器?
  2. 我知道用于快速充电方案功能的电容器容量最多只能设置为1 μ F。
    如果使用大于1uF 的电容器进行交流耦合、那么快速充电方案是否不起作用?
  3. 我可以使用左对齐吗?
    数据表介绍了 LJ 的开关特性、但我认为模式是 TDM 或 I2S。
    如果可以使用 LJ、我们是否需要注意任何事项?
  4. 控制器模式和目标模式到时钟配置之间的唯一区别是什么?
    使用每种方法有何优缺点吗?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    1.本设计不需要极化电容器。 客户可以使用低 ESR 的陶瓷电容器在任一方向连接它们

    2.默认情况下启用快速充电方案、以便在2.5ms 内为交流耦合电容器充电。 较大的耦合电容器支持此功能。

    PCM1809仅支持 TDM 和 I2S 格式

    4.从模式和控制器模式没有优势,因为这主要取决于音频子系统。 PCM1809可以用作主时钟源、并向系统中的其他器件提供 BCLK 和 FSYNC (当在控制器模式下提供外部 MCLK 时)、或从时钟主机接收 BCLK 和 FSYNC 进行音频处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    感谢您的答复。
    请告诉我另外一点。
    您是说快速充电电容器应该大于1μF 吗?
    如果是、是否存在最大限制?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议值为1uF、但如果较大、则充电时间不会为2.5ms、并且 HPF 截止频率会发生变化