This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:输出功率和诊断

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1498762/tas5421-q1-output-power-and-diagnostics

器件型号:TAS5421-Q1

工具/软件:

您好:

如果以下理解正确、是否可以确认?

 

输出功率作为最大能力 : 8 W 输出功率, 10% THD + N 进入4 Ω。你能确认它是指最大峰值功率,而不是最大 RMS 功率正确吗?

在播放或静音模式下预测的故障检测:

-开路负载:不可预见(开路负载对器件不危险)

-负载短路:可预见(OC 保护电路检测到故障)

-接地短路:预计(OC 保护电路检测到故障)

-对电源短路:预见的(由 OC 保护电路检测到故障)

此致、

Viktor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viktor

    [引述 userid="113124" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1498762/tas5421-q1-output-power-and-diagnostics 输出功率作为最大能力 : 8 W 输出功率,10%的 THD + N 进入4 Ω。你能确认它是指最大峰值功率,而不是最大 RMS 功率正确吗?[/报价]

    实际上是指 TAS5431/11、而不是指 TAS5421、对吗?

    8W 是 RMS 功率、最大值可能略高、例如特定电源电压电平下的10W。

    [引述 userid="113124" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1498762/tas5421-q1-output-power-and-diagnostics

    在播放或静音模式下预测的故障检测:

    -开路负载:不可预见(开路负载对器件不危险)

    -负载短路:可预见(OC 保护电路检测到故障)

    -接地短路:预计(OC 保护电路检测到故障)

    -对电源短路:预见的(由 OC 保护电路检测到故障)

    [/报价]

    没错。