This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:进入/退出待机模式和静音模式的音频延迟时间

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1498652/tas6424-q1-audio-delay-times-entering-exiting-standby-and-mute

器件型号:TAS6424-Q1

工具/软件:

您好、

  1. 从将 MUTE 和待机引脚置为有效/取消置位到音频延迟时间是多少?
  2. 它们在整个温度范围内是否保持恒定?

在数据表中、我发现进入待机模式时只有5ms 的斜降延迟、但其他延迟却没有。

此致、

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Marco

     设置待机或静音时、数字信号将降低音量、并可在寄存器0x32中设置速率。 温度不会产生影响、因为这是数字控制。 但音频的时间完全消失,将取决于您现在播放的音量大小。 实际上需要几毫秒。 通常在5ms 内。