This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5532A: technical issues

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: NE5532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1484933/ne5532a-technical-issues

部件号:NE5532A
主题中讨论的其他部件:NE5532

工具/软件:

您好、TI 团队、

我们公司的 ADAM 项目在 AP 测试期间发现了一个问题、即 NE5532的增益超过上限约0.5dB。 CQE 分析表明与生产地点有关的差异:合格 IC 来自墨西哥、而缺陷器件100%来自马来西亚。 附件是墨西哥 IC (PASS)和马来西亚 IC (NG)的 AP 测试数据。 请帮助分析根本原因。

在 RCA 模式下、TW/WF/MD 均有故障、但在 XLR 模式下正常。 限制:+/-1dB

确定产品测试结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 开关、

    我已经回复了下面的主题、我认为这是在解决同一家公司(Adam Audio GmbH)的问题

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1484771/ne5532a-ne5532a-parts-from-malaysia-different-from-mexico-production/5702283#5702283

    请让公司向我发送原理图、我将查看电路并找到根本原因。 据我推测、由于产品发生了晶圆制造厂的变化、音频电路可能需要进行优化。  

    Unknown 说:
    随附墨西哥 IC (PASS)和马来西亚 IC (NG)的 AP 测试数据。

    旧器件和 PCN 之后的产品之间存在一些差异、但我们可以补偿这些差异。 现有的通过/未通过要求可能不适用于需要更改通过/未通过要求的 PCN 之后产品。 它还可能与客户的现有设计模拟电路有关。 无论如何、我希望先查看客户的原理图并了解实际问题、然后才能提供建议或解决方案。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 开关、  

    我将关闭查询、因为我没有收到您的消息。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    抱歉、终端客户今天刚刚向我发送了原理图。 请查找下面随附的客户原理图!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 开关、

    请告诉我客户正在使用哪个软件包 NE5532ADR 或 NE5532AIP。  

    双反馈补偿电路中的电阻器容差是多少?

    对于新的硅芯片设计而言、2.5Vref A R582可能过高。 如果将偏置电压从2.5VDC 降低到2VDC、您的问题可能会得到解决。

    请告诉我您的上述问题和测试结果(如果有)。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 开关、  

    我将关闭此查询、因为我没有收到您的消息。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond