This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422-Q1:S2P、原因未知

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1493437/tas6422-q1-s2p-for-unknown-reason

器件型号:TAS6422-Q1

工具/软件:

您好:

我们有一个问题、即在多个器件的现场检测到通道1和2上存在对电源短路。 在实验中、我们无法重现问题。
即使在双通道 TAS6422上、状态控制0x04设置为对所有4个通道播放可能可疑。 此值会在执行直流/交流诊断之前保存在我们的软件中、然后在恢复。 我希望在位0至3中看到0101。 在初始化时、我们将其设置为0x05。

我们所做的唯一调整是将直流负载诊断控制2寄存器(地址= 0x0A)设置为0x00、因为在通道2上、我们有100V PA 系统的导体。 在通道1上、该器件连接到8 Ω 扬声器。

是否有机会、不存在的频道3和4是否会在播放状态下发生变化? 这会干扰 S2P 检测吗?

以下是所有寄存器的概述:
Mode Control Register 0x00 0x00
Misc Control Register 0x01 0x32
Misc Control Register 0x02 0x62
SAP Control 0x03 0x44
Channel State Control 0x04 0x00
Channel 1 volume 0x05 0xbc
Channel 2 volume 0x06 0xc7
Channel 3 volume 0x07 0xcf
Channel 4 volume 0x08 0xcf
DC Load Diagnostic Control 1 0x09 0x00
DC Load Diagnostic Control 2 0x0a 0x00
DC Load Diagnostic Control 2 0x0b 0x11
DC Load Diagnostic Report 1 0x0c 0x44
DC Load Diagnostic Report 2 0x0d 0x00
DC Load Diagnostic Line Output 0x0e 0x00
Channel State Report 0x0f 0xf5
Channel Faults 0x10 0x00
Global Faults 1 0x11 0x00
Global Faults 2 0x12 0x00
Warnings 0x13 0x00
Pin control 0x14 0x00
AC Load Diagnostic Control 1 0x15 0x00
AC Load Diagnostic Control 2 0x16 0x00
AC Load Diagnostic Impedance Report Channel 1 0x17 0x02
AC Load Diagnostic Impedance Report Channel 2 0x18 0x02
AC Load Diagnostic Impedance Report Channel 3 0x19 0x00
AC Load Diagnostic Impedance Report Channel 4 0x1a 0x00
AC Load Diagnostic Phase Report High 0x1b 0x00
AC Load Diagnostic Phase Report Low 0x1c 0x00
AC Load Diagnostic STI Report High 0x1d 0x00
AC Load Diagnostic STI Report Low 0x1e 0x00
Misc Control 3 0x21 0x88
Clip Control 0x22 0x01
Clip Window 0x23 0x14
Clip Warning 0x24 0x00
Ilimit Status 0x25 0x00
Misc Control 4 0x26 0x44

感谢您的分享

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    Unknown 说:
    我们遇到了一个问题、在多个器件的现场检测到通道1和通道2上存在电源短路。 在实验中、我们无法重现它。

    在这种情况下、它可能是由反电动势问题引起的。 与现场一样、测试过程中可能会出现一些振动。 当扬声器抖动时、会产生诱导的电动势、从而影响直流诊断结果。

    只要仔细检查它,当它发生在现场.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shadow、

    感谢您的回答。 我认为这可能是一件事。 我希望能在下周对其进行调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我能够在现场进行测试。 它不是音频线路的反电动势 、而是由外部器件对接地平面造成的干扰。

    反电动势提示引导我查看内部诊断程序的详细说明: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/sloa286-Understanding-DC-and-AC-Load-Diagnostics-in-Automotive-Class_2D00_D-Amplifiers.pdf

    这帮助了我很多了解和找到我的问题。

    谢谢你。