This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:使用外部放大器时、6424无法输出单音频

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1489503/tas6424e-q1-6424-can-not-output-audio-single-when-we-use-external-amplifier

器件型号:TAS6424E-Q1
《Thread 中讨论的其他器件:TAS6424》

工具/软件:

尊敬的团队:

我 有一个6424问题需要您帮助:

答:

当我使用6424驱动扬声器(正常模式)时、6424可以输出单音频;

B:

当我使用6424驱动外部放大器(线路输出模式)时、6424无法 输出单音频。以下是6424的设置代码。

我 不明白我是否将值设置为寄存器。

写入0x6A 确认数据:0x00 0x0F
写入0x6A 确认数据:0x01 0x32
写入0x6A 确认数据:0x02 0x60
写入0x6A ACK 数据:0x03 0x44
写入0x6A 确认数据:0x04 0x00
写入0x6A 确认数据:0x05 0xFF
写入0x6A 确认数据:0x06 0xFF
写入0x6A 确认数据:0x07 0xFF
写入0x6A 确认数据:0x08 0xFF
写入0x6A 确认数据:0x09 0x02
写入0x6A 确认数据:0x0A 0x11
写入0x6A 确认数据:0x0B 0x11
写入0x6A 确认数据:0x14 0x00
写入0x6A 确认数据:0x15 0x00
写入0x6A 确认数据:0x16 0x00
写入0x6A 确认数据:0x21 0x00
写入0x6A 确认数据:0x22 0x01
写入0x6A 确认数据:0x23 0x14
写入0x6A 确认数据:0x24 0x00
写入0x6A 确认数据:0x25 0x00
写入0x6A 确认数据:0x26 0x40
写入0x6A ACK 数据:0x28 0x0F
写入0x6A ACK 数据:0x77 0x80
写入0x6A 确认数据:0x78 0x3F
写入0x6A 确认数据:0x79 0x00

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    外部 AMP 的负载阻抗是多少? 我认为 TAS6424正在运行直流负载诊断、无法通过该诊断、因为阻抗超出范围(6K)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gong、

    外部 AMP 的 输入阻抗为10kΩ Ω、负载 阻抗为2Ω

    最好的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、云轩

     在这种情况下、很可能无法通过直流负载诊断。  

     尝试将0x81设置到寄存器0x09中、以便使用线路输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已将0x81设置到寄存器0x09中、仍然是 NG 格式。

     我应该将哪些参数设置为寄存器0x00和0x04?

    最好的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、云轩

    如果连接了高阻抗外部 AMP、请将0x09寄存器值更改为0x03、以禁用自动直流负载诊断和线路输出负载诊断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何功

    感谢您的回复、但此问题仍未解决。

    你能给出其他建议吗?

    如果我将0x03设置到寄存器0x09、 我应该将哪个参数设置为0x00?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunxuan、

    抱歉、请将寄存器0x09设置为值0x01、这是为了禁用自动直流负载诊断。  

    根本原因是外部 AMP 阻抗超出范围、因此可以禁用直流负载诊断。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gong、

    当 我将寄存器0x09设置为 值0x01或0x03时、我应该将哪个值设置为 寄存器0x00?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunxuan、

    如果您连接外部 AMP、请设置为 Lineout 模式。 因此、0x00寄存器应该为0x0F。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gong、

    感谢您的答复。

    我不确定6424是否进入了保护状态、因此如何检查此状态?

    我可以使用寄存器0x25?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、云轩

    寄存器0x0F 可以告诉您通道状态。

    寄存器0x10 t0 0x13可以告诉您是否报告了任何故障或警告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gong、

    这个问题已经解决了,非常感谢。

    此致。