This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:请求 MCLK 的配置

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1499124/tlv320aic3101-requesting-configuration-for-mclk

器件型号:TLV320AIC3101

工具/软件:

尊敬的团队:

我们使用 TLV320AIC3101音频编解码器、MI2S 线路已正常工作。 我们现在需要为此信号生成时钟。
我们是否需要配置 MCLK? 或者在没有 MCLK 的情况下内部是否有任何 CLK 可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshinthala:

    器件需要外部时钟源、但不需要 MCLK。 BCLK 可用作内部时钟源。 请参阅下面的时钟树:

    第 11.3.3节包含有关这些时钟的要求及其关系的所有详细信息。

    此工具将帮助您确定必要的 PLL 和/或分频器值: https://www.ti.com/tool/download/SLAR163/01.00.00.00

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。

    您能指导我们如何从 SOC 配置 BCLK 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshinthala:

    BCLK 应该是占空比为50%的方波、整个振幅等于 IOVDD、其频率由以下公式决定:

    采样频率*通道数*位深度或字长。 例如

    BCLK = 48000 * 2 * 32 = 3.072 MHz。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们使用 Qualcomm 的 QCM6490芯片组和  TLV320AIC3101编解码器。 为此、您可以建议应使用哪种 BCLK 时钟配置:i)禁用 PLL 或 ii)启用 PLL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshinthala:

    CODEC_CLK 必须为256*fsref。 如果 BCLK 是大于256*fsref 的整数倍、则不需要 PLL。 如果 BCLK 小于256*fsref、则需要 PLL。

    此致、
    Jeff McPherson