This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:满量程输出电压(0dB)最小值/最大值

Guru**** 2659325 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1499695/tlv320dac3100-full-scale-output-voltage-0-db-min-max

器件型号:TLV320DAC3100

工具/软件:

您好:

我的客户使用 TLV320DAC3100设计了产品。 在工厂、他们想在发货之前测试 TLV320DAC3100满量程输出电压(0dB)。 但是、由于数据表仅指定了典型值0.0707Vrms、因此用户想知道设置测试标准所需的最小值/最大值是多少。
从设计角度来看、满量程输出电压(0dB)的最小/最大值是多少?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirano-San,

    我们不保证最小值/最大值、因此很难提供100%有效限制。 但我建议最小/最大限值为+-1dB。

    此致、
    Jeff McPherson