This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:TAS6584-Q1如何配置输入信号

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1498678/tas6584-q1-tas6584-how-to-configure-the-input-signal

器件型号:TAS6584-Q1

工具/软件:

你(们)好

目前我使用的是 PBTL、我发现 CH1//CH2和 CH3//CH4共享相同的输入信号(请通过使用音频精度来注意这一点)。

使其类似于 L 和 R 信号配置的设置是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、MOTOTW

     该器件不提供 DSP 资源来构建输入混频器功能。 客户需要在其 SOC 中混合信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这意味着 EVM 无法在 PBTL 模式下单独输出 L 和 R 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、MOTOTW

    如前所述、PBTL 将在 TDM 模式下使用 SLOT1/3音频数据。