This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5242:从 PCM3060迁移到 TAC5242

Guru**** 2547830 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5242, PCM3060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1498895/tac5242-migrating-from-pcm3060-to-tac5242

器件型号:TAC5242
主题: PCM3060中讨论的其他器件

工具/软件:

我正在努力将设计从 PCM3060迁移到 TAC5242。 我们的设计是单端输入和单端输出。 在 PCM3060上、我们使用数据表中推荐的差分转单端转换器将转换器的输出转换为单端输出。

我想充分利用 TAC5242的 SNR、因此我想在差分输入/差分输出模式下使用 TAC5242。

为此、我假设我需要将 TAC5242输入的输入信号转换为差分信号、然后将 TAC5242的输出从差分转换为单端。 TAC5242不提供此参考设计、但我想知道是否可以使用 PCM3060的类似输出电路、然后在输入端使用简单的反转将输入转换为差分。

如有任何反馈、我们将不胜感激。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为这应该起作用、尤其是在用于 PCM3060的情况下。 只需注意、在输入端、您可能会放大来自输入端的信号噪声、并只会降低输出端电容器之后的噪声(如果输入与编解码器之间的连接较长、这将特别有用)。 TAC5242具有单端输入选项、具有~110dB 的 SNR、但这些选项可能适合您的用途。 如果您在输入转换器电路中遇到 SNR 问题、可以尝试连接单端输入。  

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 ! 通过断开另一个运算放大器来移除它是一个很好的备用计划。 我将添加一些额外的配置跳线、以便能够将输入重新配置为单端输入(以防万一)。 谢谢你。