This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:过热警告

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1499417/tpa3255evm-overtemperature-warning

器件型号:TPA3255EVM
主题 TPA3255中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我正在测试 TPA3255EVM、似乎过热速度很快。

我使用 PBTL 配置、使用具有单端输入、无电阻(如 EVM 数据表第10页中所述)。

在 INA 上的25kHz 输入信号下、如果没有温度警告灯、我无法达到超过3.5Vpk-pk (无偏移)。 它似乎与允许的最大输入信号相差非常远。 这是正常的吗?

加热器上的温度区间在50°C 周围、距离120°C 非常远。

在 TPA3255数据表上、解释了最大输入信号为7Vpk-pk。

您能否确认最大 Vpk-pk 输入信号为7 Pk-Pk?  

我已重新检查我的跳线、并且我的卡已正确连接。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。

    您能帮助我共享 EVM 的图片、以便我首先确认设置吗? 您还能分享扬声器的规格详细信息吗? 两个警告 LED 的状态是什么?

    此致、
    Sydney Northcutt