This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:ADC L-Ch 和 R-Ch 的偏差

Guru**** 2648455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1499331/pcm9211-deviation-of-adc-l-ch-and-r-ch

器件型号:PCM9211

工具/软件:

尊敬的团队:

客户使用 AP 设备测量了 ADC L-Ch 和 R-Ch 的 RMS 电压输出、但他们确认 RMS 电压输出的偏差约为0.5dB。 正确吗? 请查看下面的附件并告知我偏差数据。

e2e.ti.com/.../PCM9211_5F00_Deviation-of-L_2D00_Ch-and-R_2D00_Ch.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffery、

    数据表的"ADC"部分有一个参数、 称为"增益不匹配  "、"通道间"(%8 FSR )。  另外还有一个名为 增益误差(%8 FSR )的参数。

    在最坏的情况下、 您可能会得到两个通道的最大增益不匹配 b/w、除此之外、  一个或两个通道的一些增益误差。   

    考虑到满量程输入电压为 0.6 * VCCAD、因此 FS 为3V、则8%的通道间增益不匹配约为240mV。  

    您可以计算 不同 组合场景下的标称情况与最坏情况。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的答复。 让我与客户核实一下。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    此致、

    Arash