This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:缩短启动时间

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1500247/tpa3255-reducing-startup-time

器件型号:TPA3255

工具/软件:

你好

我正在尝试缩短  使 TPA3255退出复位状态与能够从中输出声音之间所需的时间。 我知道可以通过将串联电容器调整到 INPUT_X 来减小200ms 的 t_precharge、请记住低频转角由电容器值和20k 输入电阻设置。 可以通过调整 C_START 引脚上的电容值来减小 t_startup、但是否有必要的最小电容来避免损坏 TPA3255?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric

    电容值没有特殊规格。

    但是、使用较小的电容器时、可能需要注意过冲、它不应超过规格值。

    Tks

    Jesse