This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:DSP/H 类寄存器映射文档

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1499889/tas6584-q1-dsp-class-h-register-map-documentation

器件型号:TAS6584-Q1

工具/软件:

您好、

 

我们目前正在使用 TAS6584-Q1音频放大器和 PPC3。 我们将配置导出为.h 文件并使用它通过 I2C 刷写芯片。

 

现在、我们希望缩短闪存时间、因为我们在工程中使用了1个以上的放大器。 在.h 文件中搜索可移除语句时、我们发现在一些未命名的书籍中写入了几个未记录的寄存器。

 

我们注意到生成的.h 文件包含一些注释、但它们没有什么意义、因为它们对于几个数据块是相同的。

 

"DSP"手册或"H 类高级控制"手册的寄存器映射是否有任何文档?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Johannes

    我会向您发送 DSP 相关寄存器的文档。