This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3156D2:使用3.3V 逻辑电平控制 SDZ 和 MUTE 引脚

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1500521/tpa3156d2-control-the-sdz-and-mute-pins-with-3-3v-logic-levels

器件型号:TPA3156D2

工具/软件:

大家好。
我在任何地方都找不到任何信息。 是否可以直接从微控制器使用3.3V 逻辑电平控制 SDZ 和静音引脚? 还是所有电平都连接到 PVCC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ihor:

    您可以使用3.3V 逻辑来控制 SDZ 和静音引脚。 数据表中规定、MUTE 和 SDZ 的高电平输入电压为2V、低电平输入电压为0.8V。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是被论坛中的其他讨论弄糊涂了。 是的、数据表似乎很清晰、但有一条线"TTL 逻辑电平与 AVCC 合规"。 令人困惑、因为我的 AVCC 为24伏。 最终我在实践中测试了它并且它是有效的。 感谢您的答复。