This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:错误标志未按预期运行

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1498956/tas5825m-error-flags-not-behaving-as-expected

器件型号:TAS5825M

工具/软件:

使用 TAS5825M、我会在为芯片上电时毫无明显原因地看到 PVDD_OV 故障位被置位。 电源为24V、该电压在5V DVDD 之后或同时供电。 如果 I 通过设置寄存器0x74位2来屏蔽此功能、则不再看到 PVDD_OV 故障位、如预期所示。 但随后我收到意外的 PVDD_UV 错误、但只有在发生 OTSD 错误时才会出现。 我本想设置寄存器0x74的位2会禁用说明中的 PVDD_OV 和 PVDD_UV。

我所看到的东西有什么意义吗? 此芯片上的错误标记是否存在已知问题?

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James

    DVDD 电压应为3.3V。

    您提到的5V DVDD 是错别字吗? 还是 DVDD 电源使用5V?

    这可能会导致芯片损坏。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我错了。 DVDD 为3.3V。 PVDD 为24V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是正常行为。

    您能否观察 pvdd、AVDD/gvdd、I2S_fsclk、i2c-clk、PDN 引脚波形以了解上电期间可能发生的情况?

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse、

    我发现问题的根源,有一个混读错误位的位置。 它现在正在按预期运行。 感谢您的帮助。