This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5548:寄存器设置

Guru**** 2676675 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1499135/tas5548-register-setting

部件号:TAS5548

工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

当设置 TAS5548寄存器然后将其关闭时、该寄存器是否被擦除?

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    该器件在断电时不会保持其寄存器状态。 该器件在上电时将具有其默认寄存器配置、并且应重新初始化为客户寄存器设置。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    TAS5548不存储寄存器、如果没有存储寄存器、我可以使用什么集成电路、以便它在通电时重新安装寄存器?

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    最简单的方法是使用任何器件在启动时发送初始化命令。 每次通过 I2C 上电时、都需要重新初始化器件。

    此致、

    Ramsey