This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:选择 C_START 电容器以更大限度地缩短启动时间

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1500584/tpa3255-selection-of-c_start-capacitor-to-minimize-startup-time

器件型号:TPA3255
主题中讨论的其他器件: TAS3251

工具/软件:

我们的应用需要 TPA3255快速启动、并且限制似乎是作为 C_START 电容器函数的启动斜坡。 有人能提供有关此电容器选择、充电电流、阈值等的其他信息吗? 数据表提供了有关此主题的最少信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、

    数据表提供了 C_START 的建议值、可更大限度地减少扬声器上的砰砰声。 如果降低该电容、则可以更快地进入播放模式。 TAS3251数据表的第8.3.8节提供了有关 C_START 功能的更多信息。

    此致、

    Ramsey