This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC310EVM-U:通过电路板修改将 I2S 信号连接到外部 MCU

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1500973/tlv320aic3120evm-u-board-modifications-to-connect-the-i2s-signals-to-external-mcu

器件型号:TLV320AIC3120EVM-U

工具/软件:

我想使用编解码器控制软件 通过 I2C 配置 TLV320AIC3120EVM-U、但要将 I2S 线路连接到外部 MCU。

我看到线程中存在冲突的信息、其中  一条说将 I2S_ENABLE 线拉高以将其与 TAS1020断开、而另一条说切断布线。

您能帮助我提供正确的说明吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shanlini、

    这两个选项都有效、但一个选项比另一个选项更具破坏性。 任何一种方法都可以根据可用的工具来完成。

    此致、
    Jeff McPherson