This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5827:TAS5827的原理图审阅

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1500173/tas5827-the-schematic-diagram-review-for-tas5827

器件型号:TAS5827

工具/软件:

您好、

请查看我们的 TAS5827原理图、 我们的设计 中有2个 TAS5827、一个用于 BTL 2、0中高频、另一个用于 PBTL 输出低音、谢谢。

e2e.ti.com/.../PA50_2800_2_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系我们。 我将在今天查看这些文件并提供反馈。

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于你的脾气来说、大部分看起来还可以。

    BST 电容器47nF 将其更改为0.47uF、0603尺寸。

    Tks

    Jesse